20.03.2019 08:25 | |
Beigetreten: 10.06.2016 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 17 Bewertung: (4) |
Guten Tag, Ich habe das gleiche Problem! Unterschied ist nur das Projekt ist in Step 7. CPU SoftSPS WINAC. Microbox. ET200SP, CM PTP Module RS232 Schnittstelle. Receive_p2p nach Zeit x übernimmt die Daten nicht mehr! Status ist 16#7002 und gespeicherte Fehler 16#81E7 (Synchroniesation). Receive_P2P hat version 1.5. Com_RST habe ich auch Probiert bringt nichts! Baustein aufruf habe ich 1 mal in das Projekt. Multiinstanz. Nach dem CPU Neustart funktioniert alles wieder und dann par Wochen Später meldet Kunde wieder nichts lauft! Gabs idee das der Puffer in überlauf geht, aber sicher bin ich nicht. Wie löse ich dieses Problem? Bitte um Hilfe! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Andry² am: 20.03.2019 08:26:48Zuletzt bearbeitet von: Andry² am: 20.03.2019 08:29:14Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 20.03.2019 09:34:20Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.01.2022 16:52 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 3199 Bewertung: (496)
|
Hallo, ich durfte wegen dieses Problems vor kurzem einen Support Request stellen. In unserem Fall konnte das Verhalten auch provoziert werden. Eine Verbesserung konnte durch Verwendung der Port_Config-Anweisung nach dem Auftreten des Fehlers erwirkt werden. Der Support hat jedoch trotzdem die oben beschriebene Lösung empfohlen. Wirklich gelöst wurde das Problem jedoch durch den Austausch der Baugruppe gegen die neue Generation 6ES7137-6AA01-0BA0. Seit die Baugruppe verbaut ist, ist der Fehler nicht nochmal aufgetreten. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf