14.03.2011 14:07 | |
Beiträge: 41 Bewertung:
|
Hallo Zusammen! Empfehlung: Wählen Sie für den Computernamen kurze und selbsterklärende Namen, die bereits einen Hinweis auf die Funktion der PC-Station in der Gesamtanlage geben. Verwenden Sie für den Computernamen nur Buchstaben und Zahlen. Wenn man es gleich so macht, wie es im Handbuch beschrieben ist, erspart man sich die Zeit zum Experiementieren im Zusammenhang mit Sysprep. Wenn schon Sysprep ( Infos unter http://de.wikipedia.org/wiki/Sysprep) , dannhöchstens auf Basis einer WindowsInstallation ohne PCS 7 (und SQL)mit anschließendem Startaufrufdes PCS 7 Setup. Der Name"Siemens-1234..." kommt meines Wissens nicht in PCS 7 Bundles vor. |
23.03.2011 19:58 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 1168 Bewertung:
|
Sorry, aber die Frage war nicht was die Doku dazu sagt. Die habe ich natürlich ausgiebig studiert. Die Frage hat schon einen Grund. Wenn man viele (gleiche) Installationen pro Jahr mit vielen PCS7 Optionen und zusätzlichen Programmen und Settings hat, kann es schon eine erhebliche Zeit-Ersparnis sein einen Rechner komplett zu Klonen. Zumal ja auch die ganzen Optionen erst nach PCS7 installiert werden können. Ich wäre immernoch dankbar wenn vielleicht noch jemand etwas zu meiner Fragestellung beitragen könnte... |
Zuletzt bearbeitet von: mark1507 am: 23.03.2011 20:32Zuletzt bearbeitet von: mark1507 am: 22.01.2016 17:11:46"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Folgen Sie uns auf