09.05.2008 08:31 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Hallo Stefan, ganz so einfach ist es leider nicht. Aufgerufen werden kann der SFB in einem beliebigen Baustein. CALL "RDREC" , DB2 REQ :=M12.5 ID := Objektnr. des Antriebes in STARTER INDEX :=47 (Keine Ahnung warum da immer 47 stehen muß ?!?) MLEN :=30 (Länge des Datensatzes RECORD) VALID := BUSY := ERROR := STATUS:= LEN := RECORD:= (Datensatz der eine bestimmte Struktur haben muß) Die Struktur des Datensatzes, in dem auf die Parameternummer stehen die man lesen/schreiben möchte steht in dem angefügten Beispiel. Aufbau ist der gleiche wie bei SFC58/59. Damit der RDREC SFB52 etwas lesen kann, muß natürlich erst mal ein Auftrag mit WRREC SFB53 geschrieben werden. Dort muß man sich sehr genau an die RECORD Struktur halten sonst kommt nix an. DateianhangAbswertgeberjustage.pdf (681 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
03.12.2014 11:07 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 08:35:58~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf