23.02.2017 17:43 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 11.04.2023 Beiträge: 4686 Bewertung:
|
Hallo! Das könnte dann so aussehen! Über I1 wird der Vorbefehl simuliert und über das RS-Glied gespeichert. Dieses wird bei erfolgreicher Auslösung des Endschalters Vorn resetet. Erfolgt keine Auslösung, so wird nach 5s ein zweites RS gesetzt. Dieses startet einen Impulsgeber mit 5s Takt. Dabei wird der Takt genutzt, um den Zylinder im Wechsel 5x Ein/Aus zu fahren. Nach fünf Versuchen wird das gestopt und ein Fehlerspeicher aktiviert. Viel Spaß beim testen! DateianhangSchlaufe.zip (36 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf