Industry Online Support
Technical Forum
06.11.2007 10:26 | |
Beiträge: 1776 Bewertung: (95)
|
Hi, der Button ist im Bild @ButtonAlarmResFilt.pdl zu finden. Dort musst Du dann Dein SetFilter einbauen. Aber Achtung wenn Du den OS Projekteditor startest werden die @ Bilder wieder aus der Vorlage geholt. Aber für lösungen gibt es ja FAQs SetFilter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24758403 @ Bilder verändern http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19688107 Viel Erfolg April |
09.11.2007 13:18 | |
Beiträge: 1776 Bewertung: (95)
|
Aber mit dem Filter im FAQ kannst Du das doch realisieren http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5668269 |
Folgen Sie uns auf