04.08.2010 21:10 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hast du dir mal die Hilfe zur Jahresschaltuhr durch gelesen? Speziell Abschnitt "Funktionsbeschreibung" ... |
13.08.2010 23:14 | |
Beigetreten: 09.05.2010 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 53 Bewertung: (7) |
die Schaltuhr löscht sehr wohl auch im Februar den Speicher. Ich hab das so gelöst und es funktioniert. |
14.08.2010 16:47 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo Bobby256, Was ich meine, man hätte dann auch auf diesen Link: https://www.automation.siemens.com/tf/WW/de/postattachments/download?attachmentId=14687 hinweisen können und könnte sich das *.jpg hochladen auch sparen. MfG. und ein schönes Wochenende. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Folgen Sie uns auf