06.07.2022 15:11 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 322 Bewertung:
|
In einigen Fällen ist es Vorteilhaft mit zwei Sensoren vorwärts oder rückwärts zu zählen. Nicht immer kann ein Dir-Eingang am Zähler-Block geschaltet werden. Deshalb habe ich zwei UDF's geschrieben, einen mit, den Anderen ohne Remanenz. Die UDF's sind nicht für schnelle Zählung geeignet. Eine Richtungsumkehr wird nach einer Passage beider Sensoren erkannt. Mit freundlichen Grüßen, Quirin DateianhangBew-Richtungs Zählung.zip (194 Downloads) |
06.07.2022 20:53 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Hallo Qurin, Super dokumentiert ! Aber Deiner Schaltung hat ein Problem, wenn die Passage nicht vollständig durchlaufen wird. Dreht sich die Richtung nach betätigen des ersten Sensors um, so wird beim gegenläufigen Durchlauf falsch gezählt. Dieses war schon einmal ein großes Thema in diesem Forum und User "fmd" hat dazu von "Motmontis" "Heinileini" aus dem SPS-Forum eine perfekte Lösung vorgestellt. Gruß Ella_68 |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 07/06/2022 20:56:14Link korregiert Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 07/06/2022 21:23:06Namen berichtigt |
|
09.07.2022 09:45 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung:
|
Schaltung Heinileini nun mit einfachster Version verglichen Beim Hand-Drehgeber A/B Signal entstehen geringfügig höhere Zahlen, nie niedrigere erzielbare Geschwindigkeit gleich - theoretisch 25Hz (die Richtungszählung mit 2 Sensoren entspricht exakt dem A/B Drehgebersignal) DateianhangLogo-Drehgeber-auswerten V6.zip (193 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
09.07.2022 11:34 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Hallo ernstho, schöne detaillierte Beschreibung Gruß Ella_68 Für die Mitleser: Mit einem Hand.Drehgeber und der Schaltung von Heinileini läßt sich somit auf die schnelle eine einfache "luxoriose" Menuauswahl umsetzen (siehe Beispiel). Allerdings läßt sich das Schieberegister nicht in ein UDF packen. DateianhangMenuauswahl mit Drehgeber.zip (177 Downloads) |
Folgen Sie uns auf