20.07.2016 18:55 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 03.01.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (21) |
Die Endschalter der Rolläden schalten auch nur einen Motor. Wenn es nur um einen Motor gehen würde, hätte ich gesagt, kein Problem, häng sie direkt.... Die Microschalter solltest nicht unterschätzen, der Grossteil die für höheren Spannungsbereich zugelassen sind, halten schon was aus... Zum Beispiel Schönen Abend noch |
21.07.2016 06:30 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Genauso viel, wie das Relais eines Logo Erweiterungsmoduls, die Logo selber schaltet das Doppelte. und die hab ich wahrscheinlich schneller gewechselt als den Motor. |
Folgen Sie uns auf