05.12.2017 16:44 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Guten Tag, ich plane eine neue Rolladensteuerung mit 4 Motoren welche über Taster gefahren werden sollen. zusätzlich wird eine Schaltuhr, ein Dämmerungsschalter und ein Schalter für hand/ automatikbetrieb eingebunden. wer kann mir hierbei bezüglich der Programmierung weiter helfen. ich bin ein Neuling und habe noch nicht viel Ahnung davon. Gerne auch direkt per privat Nachricht. Vielen dank vorab schon mal ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06.12.2017 07:52:40Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.12.2017 20:07 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Können Sie mir hierbei helfen .....??? |
06.12.2017 09:03 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Zur Not könnte man auf die Verriegelungen verzichten da diese Jalousie Taster auch manuell verriegelt sind |
06.12.2017 15:44 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Hallo, gibt es irgend eine Alternative dass man die einigermaßen realisieren könnte. Ich möchte nicht unbedingt etwas neues kaufen. |
06.12.2017 15:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Ich habe mich ja die ganze Zeit weiter mit dem Problem befasst. Mir ist doch noch eine Lösung für die Auto-Befehle eingefallen. Edit: Ein kurzer Druck auf den Taster der Gegenrichtung stoppt die jeweilige Fahrt. Zum Einschalten der Fahrtrichtung muss der Taster mindestens 1s gedrückt werden. Dateianhang4_Rolllaeden_(0BA2_Long).zip (84 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 06.12.2017 15:58:22 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.12.2017 16:02 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
@wolle82, bitte teste mal, ob Dir die anhängende Schaltung an Funktionalität so ausreichend ist. PS: Dateianhang0BA2 Rollladen.zip (76 Downloads) |
06.12.2017 22:34 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
wenn es der Hardware nicht schadet lass ichs so .... |
Folgen Sie uns auf