31.01.2012 16:42 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe bis dato noch nie eine RS485 Kommunikation zwischenirgendeiner Siemens Steuerung und einem externen Teilnehmer aufgebaut. Mein Problem ist folgendes: Habe eine CPU 1214C für meine Jalousiensteuerung und möchte nun eine Wetterstation der Fa. Elsner Elektronik P03/3-RS485 via CB1241 (RS485) anbinden. Angehängt findet Ihr das Datenblatt. Hat jemand schon mal so eine Verbindung mit der 1412C programmiert und kann mir ein Beispiel zur Verfügung stellen? Bitte, ich komme nicht mehr weiter...... DateianhangP033-RS485_Datenblatt.pdf (244 Downloads) |
Folgen Sie uns auf