05.09.2020 15:35 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Es scheint doch ziemlich genau 100Hz zu sein, wie der angehängte Test mit verschiedenen Zykluszeiten zeigt. Kann sich jeder selber ausrechnen, welche Frequenz angezeigt werden müsste, wenn die Zykluszeit berücksichtigt werden würde. Ist ein interessantes Verhalten.
Ich sehe leider keine Schaltung, du bietest ja nur einen unvollständigen Bildausschnitt an, besser wäre das Programm selbst oder zumindest ein Testprogramm, in der die komplette Berechnung enthalten ist. M.f.G. Scorp. Dateianhang100Hz.zip (88 Downloads) |
05.09.2020 16:13 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Ich habe die komplette Schaltung mal angehängt. Das Bild im Startbeitrag zeigt die komplette Berechnung, der Rest ist eher nicht relevant. Ich weiß dass der Gain komplett falsch ist, allerdings komme ich nur so auf die 1000 Watt bei 1,8 sec Impulspause Ich habe auch schon eine Schaltung gefunden, die dann die Differenz der beiden aktuellen Werte vergleicht. Die hat genauer gemessen, im Endeffekt hatte diese aber auch das Problem mit der Ungenauigkeit bei anderen Werten. DateianhangStromzähler.zip (99 Downloads) |
05.09.2020 18:29 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Ich hab dein Programm etwas geändert, schau dir das mal an, es müsste so funktionieren. Diese Art und Weise der Rechnung, wo man durch einen Messwert teilt, ist allerdings nicht optimal, da das Ergebnis bei kleineren Werten immer größere Stufen bekommt. Es muss also ein Bereich bekannt sein, um zu beurteilen, ob das Ergebnis noch gut genug ist. In welchem Bereich liegt deine Leistung ungefähr ? Im Übrigen ist es enorm wichtig, die komplette Rechnung möglichst in einer arithmetischen Anweisung unterzubringen. Erst eine Zahl durch den Messwert teilen und in einem nachfolgenden Analogverstärker zu multiplizieren erhöht den Fehler enorm. M.f.G. Scorp DateianhangStromzähler2.zip (110 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.09.2020 12:33 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1345 Bewertung:
|
Die genaue Berechnung der Gain - in Schaltung - Ver7
DateianhangLOGO-Auswertung_von_S0_Signalen-ver7.zip (127 Downloads) |
Folgen Sie uns auf