22.09.2017 08:07 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 5880 Bewertung: (799)
|
Hallo, was verstehen sie den genau unter Diagnose des S120? In welchen Visualisierungssystem soll den eine Diagnose erfolgen? Oder soll es im Engenering sein? Ein Systemmechanismus ist der sogenannte Diagnosekanal. Dieser ermöglicht aber keine exakte Diagnose, da die Antriebsmeldungen in 19 ProfiDRIVE genormte Fehlerklassen eingeordnet werden. Im Diagnosepuffer der PLC (der auch am Panel visualisiert werden kann) werden dann nur diese Fehlerklassen angezeigt. Eine Applikation mit einer Visualisierung im Beispielprojekt ist die LAcycCom. Damit werden über azyklische Dienste die Fehler aus dem Antrieb gelesen. Somit ist eine exakte Datstellung der Fehler mit Fehlertexten und Beiwerten im Panel möglich. Diese Applikation findet man hier: Um eine Netzwerk-Diagnose aller Perpheriekompenenten auf einer 1500er PLC durchzuführen gibt es auch eine Applikation. Diese findet man hier: |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf