22.01.2008 17:04 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
Hallo, erinert mich an diesen Tread: /tf/WW/en/Posts/8975#37915 Kannst Du mal unter "Weitere Feldgeräte" im HWConfig schauen, ob es da erscheint? Gruß Christoph |
23.01.2008 07:06 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
Hallo, anbei das GSD Packet mit Telegram 110. Um im Starter das Telegramm 110 auswählen zu können muss am Antrieb das Funktionsmodul "Einfachpositionieren" angewählt sein, sonst ist es nicht einstellbar. Gruß Christoph DateianhangGSD-files Sinamics S120.zip (391 Downloads) |
23.01.2008 08:43 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
Hallo, im Starter werden die Funktionsmodule bei der Antriebskonfiguration ausgewählt. Ich habe mal einen Screenshot angehängt wo man sie aktiviert. Als Dokumentation sind sowohl das SINAMICS_S120_Funktionshandbuch, das S120_Listenhandbuch und noch da S120_Inbetriebnahmehandbuch zu empfehlen. Diese Dokumente findest Du unter dem Link: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&objid=13305690&treeLang=de Wenn Du mehrere Antriebe hast mußt du mehrere Telegram 110 Slots anlegen. Gruß Christoph |
23.01.2008 12:33 | |
Beigetreten: 11.01.2008 Letzter Bes: 07.12.2022 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Bei mir gibts die Option gar nicht.?! ![]() |
23.01.2008 14:16 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
Hi, was für Versionen vom Starter / SINAMICS verwendest du? Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf