12.06.2015 08:26 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo,
Mit SINA_PAR_S können einzelne Parameter zum Antrieb geschrieben werden. Auf den Supportseiten findest Du Anwendungsbeispiele zum EPOS für TIA und Step7 V5.5. Für die Ansteuerung ist es dabei egal, ob es sich um einen Sinamics S oder Sinamics G handelt. Die Funktionsbausteine samt Dokumentation für TIA findest Du auch hier. Grüße H0556 |
Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 12.06.2015 08:35:48 |
|
12.06.2015 09:47 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, Hier gibts die Bausteine für Step7 V5.5 SINAMICS G/S: Toolbox V2.1 / S7-FunktionsbausteineGrüße H0556 |
12.06.2015 10:03 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (1) |
Danke für deine Gedult mit mir, ich hab die Toolbox schon geladen. E/A Bereich der normalen Kommunikation 256...279 DateianhangSinamics.zip (214 Downloads) |
Folgen Sie uns auf