30.08.2017 14:17 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 366 Bewertung:
|
Hallo, KNKT bedeutet : KN = Kanalnummer 0-7 KT = kanaltyp 0;1 0= unipolar 1=bipolar KN=4 bedeutet also 5. Ausgangskanal, soweit richtig. Wie sind die Brücken eingelegt ? Siehe PDF. gruss rlw Dateianhang470-7LA.pdf (347 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: rlw am: 30.08.2017 14:47:13 |
|
30.08.2017 15:05 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo! Soweit ich das sehe ist die Masse bei jedem Ausgang-Kanal durchgebrückt. |
30.08.2017 15:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 33616 Bewertung:
|
Zu den nicht beschalteten Spannungsausgängen....
DateianhangS5-115U CPU 941B-944B Gerätehandbuch Seite 359.pdf (371 Downloads) |
Folgen Sie uns auf