02.05.2024 03:32 | |||||||||
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 33324 Bewertung:
|
Ein Hochrüsten ist auf maximal V2.2.0 möglich. Betriebssystem-Update für CPU 1212C, KOMPAKT CPU, AC/DC/RelaisZum Installieren des CPU Firmware-Updates gehen Sie folgendermaßen vor:
Das Anwenderprogramm und die Hardware-Konfiguration sind vom Firmware-Update nicht betroffen. Wenn die CPU eingeschaltet wird, geht die CPU in den konfigurierten Anlaufzustand. |
||||||||
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf