04.11.2019 21:00 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, anbei der Screenshot |
04.11.2019 21:53 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, anbei die Datei. Hab mal die Verbindung eingetragen. Funktioniert leider auch nicht. Irgendwie steh ich gerade aufm Schlauch. Danke schon mal. DateianhangTEST Projekt.zip (231 Downloads) |
05.11.2019 04:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 33494 Bewertung:
|
Irgendwie hast du scheinbar den falschen Ordner erwischt. Da ist kein SPS-Programm enthalten. |
05.11.2019 22:12 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hier nochmal ein neuer Versuch. Ich hoffe das funktioniert. Wenn ich es anders verpacke ist die Datei zu groß.
DateianhangTEST.zip (223 Downloads) |
06.11.2019 21:40 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Ich hoffe es funktioniert jetzte. Danke DateianhangTEST_Projekt.zip (230 Downloads) |
07.11.2019 06:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 33494 Bewertung:
|
Ja, jetzt hat es funktioniert. Da mir deine Hardware nicht zur Verfügung steht, konnte ich nur dein Projekt durchsuchen. Beim Übersetzen der PLC wird ein Fehler gemeldet (Siehe Screenshot_1). Klickt man dann auf den grünen Pfeil in der Meldungszeile, wird man direkt zum Fehlerort weitergeleitet (siehe Screenshot_2). Die Ursache für den Fehler: Du hast im Abschnitt "PROFINET" die Checkmark bei "Anpassen des PROFINET-Gerätenamens direkt am Gerät erlauben" gesetzt. Abhilfe: Entweder die letztere Option setzen oder im Abschnitt "PROFINET" die Checkmark bei "Anpassen des PROFINET-Gerätenamens direkt am Gerät erlauben" entfernen. Führt man eins der beiden aus, kann das Gerät ohne Fehlermeldung übersetzt werden. DateianhangScreenshots.zip (318 Downloads) |
Folgen Sie uns auf