12.02.2016 16:55 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Guten Abend Ich stehe vor folgendem Problem: Ich kann erfolgreich PLC Variablen lesen und schreiben, solange diese vom Typ Int bzw bool sind. Nun möchte ich aber ein String schreiben, bzw lesen. Dies funktioniert leider nicht. Wenn ich in der SPS die Variable myString als Int deklariere kann ich auch ein Int abspeichern. Wenn ich nun die Variable in der SPS als String deklariere, kann ich diese weder lesen noch schreiben. Muss ich das per Post gesendete String noch bearbeiten bzw irgendwie in der SPS auswerten? Vielen Dank für eure Hilfe Folgenden Html Code verwende ich: (Habe ich diesem Beispiel entnommen: dmcinfo) Ich verwende eine S7-1200 1214C V4.1
|
Folgen Sie uns auf