09.02.2022 10:31 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 2998 Bewertung:
|
Hallo LuisHex, der Zustand der LEDs besagt nur, dass sich die CPU im Zustand "Anlauf, Selbsttest oder Firmware-Aktualisierung" befindet. Um andere Ursachen auszuschließen würde ich empfehlen - falls noch nicht getestet - den PC direkt mit der CPU zu verbinden. D.h. ohne die Verbindung über einen Switch zu führen. Erfahrungsgemäß ist das SIMATIC Automation Tool etwas zuverlässiger, wenn es darum geht, Steuerungen zu finden. Das Tool ist kostenlos und kann von mir nur empfohlen werden. Achtung: Die Software unterliegt Exportbeschränkungen. Für den Download muss eine Exportkontrollprüfung durchgeführt worden sein. Wenn dies noch nicht erledigt ist, muss wegen manueller Prüfung leider mit etwas Wartezeit gerechnet werden. Viele Grüße |
09.02.2022 13:28 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 1511 Bewertung:
|
Hi LuisHex, als Test könntest du auch probieren ein vorhandenes Projekt direkt auf eine SMC (nicht MMC!) zu übertragen und in die CPU zu stecken. Sollte kein Projekt griffbereit sein, einfach kurz ein neues Projekt erstellen und die Hardwarekonfiguration (erstmal nur CPU) anlegen. Im Anschluss das Projekt direkt auf die SMC als Programmkarte übertragen und in die CPU stecken. Eventuell läuft so die CPU wieder an. Wie können Sie die Projektdaten für die SMC erzeugen, sodass Sie das Projekt auch ohne STEP 7 (TIA Portal) in die S7-1200/S7-1500 CPU laden können?"Variante 1: Projektierung direkt auf die Speicherkarte laden" Eventuell hilft das Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf