15.05.2024 09:28 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 1569 Bewertung: (288) |
Hi, wie erwähnt, die projektrelevanten Daten für die CPU ja. Ein 1-zu-1 Klon inkl. SMC Formatierung ist das nicht. Kommt darauf an was du im Detail erreichen möchtest....und ob das nicht an anderer Stelle "problematisch" werden kann. Das Kopieren der Daten wird im Endeffekt auch in diesem FAQ beschrieben: Wie können Sie die Projektdaten für die SMC erzeugen, sodass Sie das Projekt auch ohne STEP 7 (TIA Portal) in die S7-1200/S7-1500 CPU laden können?
Wie bei Variante 2 oder Variante 3 beschrieben, setzen sich die projektrelevanten Daten aus der Datei "S7_JOB.SYS" und den Ordner "SIMATIC.S7S" zusammen. Genauso wie diese manuell mit TIA erzeugt werden können, können die Daten auch von einer SMC auf die andere kopiert werden. Unabhängig davon gibt es noch Daten außerhalb des eigentlichen Projektes, wie z.B. Traceaufzeichnungen oder DataLogs. Diese liegen dann in extra Ordnern auf der SMC ab. "Theoretisch" kann man diese ebenfalls kopieren, haben aber mit dem Projekt als solches nichts zu tun. Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf