29.07.2011 09:05 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo Sascha, das beschriebene Verhalten ist mir nicht bekannt. Es kann aber sein, dass das Tool noch nicht oder fehlerhaft installiert ist. Das Tool "S7-Block Privacy" für den Bausteinschutz wird nicht automatisch mit STEP 7 V5.5 installiert. Es muss im Anschluss separat von der STEP 7 DVD installiert werden. Dann sollte es funktionieren. Anbei die Info: Installation von "S7-Block Privacy":
Nach der Installation finden Sie die Funktion "Bausteinschutz" im SIMATIC Manager unter "Extras > Bausteinschutz...".
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/45632073
|
Folgen Sie uns auf