05.04.2012 14:10 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo, das von Ihnen beschriebene Verhalten ist absolut untypisch. Ich arbeite schon eine ganze Weile damit und ohne Probleme. Vielleicht gab es Probleme während der Installation. Ich empfehle allerdings direkt das SP2 zu V5.5 installieren. Anschließend von der V5.5+SP2-CD das Tool noch mal neu installieren (S7-Block Privacy V1.0+SP1). Dann funktioniert es bestimmt. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/57026339 Mit freundlichem Gruß |
02.05.2012 14:58 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo, der Virenscanner sollte nicht unbedingt die Ursache sein. Was passieren kann, dass die Performance beeinträchtigt werden kann. Das Programm wird dann zu langsam. Das SP1 und das Hotfix 1 sollten Sie zu S7-Block Privacy (V1.0+SP1+HF1) noch installieren. Auch zu STEP 7 V5.5+SP2 gibt es ein Hotfix 1. Es könnte sein, dass eine Reihe von Bausteinen aus Ihrem Projekt von dem Tool nicht unterstützt werden (CFC, S7-GRAPH). Allerdings sollte der Dialog nicht nach 2 Sekunden automatisch schließen. Was Sie noch machen können, gemäß der Liesmich die Voraussetzungen prüfen, die für STEP 7 V5.5 obligatorisch sind. Anbei ein Link zu einem FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24059046 Führen Sie auch die Bausteinkonsistenzprüfung durch. Es ist möglich, dass noch eine Reihe von Bausteinen übersetzt werden müssen und es sollte kein Zeitstempelkonflikt vorliegen. Wenn das auch nicht weiterhilft, müssen Sie in der Systemsteuerung STEP 7 und die optionale Software deinstallieren und nach einem Neustart die Software erneut installieren. Mit freundlichem Gruß |
13.09.2016 15:46 | |
Beigetreten: 19.05.2011 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hallo, dieser Beitrag ist zwar schon etwas her, aber ich habe noch keine Lösung gesehen. Ich habe festgestellt, dass genau dieses Verhalten bei mir auftritt, wenn Google Chrome Browser geöffnet ist. Egal ob Webseite geladen oder nicht und egal ob ich erst Chrome öffne oder Block Privacy. Sobald Chrome geladen ist, geht Block Privacy zu. Ist Chrome nicht gestartet kann ich es einwandfrei verwenden. Nervt aber trotzdem, deswegen bin ich auf der Suche nach einer echten Lösung. Grüße. |
13.09.2016 16:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Welche Version von STEP7 mit welchem Servicepack und eventuell Hotfixen hast du denn? Ich habe Step7 V5.5+SP4+HF10. Bei mir tritt dies Problem nicht auf. BS = Win7 (64bit). |
14.09.2016 15:31 | |
Beigetreten: 19.05.2011 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 24 Bewertung:
|
5.5.4.0 habe ich BS auch Windows 7 64bit. Da ich sonst keine Probleme hatte, habe ich mich für HotFixes bisher nicht interessiert. Ich werde das mal ausprobieren. |
14.09.2016 16:23 | |
Beigetreten: 19.05.2011 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 24 Bewertung:
|
So nun habe ich das HF 10 installiert. Aber das Verhalten von Block Privacy hat sich nicht geändert. Geht immer noch zu sobald Chrome geöffnet ist. Komisch dass Step 7 mir anzeigt ich hätte Version 5.5.4.9 installiert statt 5.5.4.10. |
Folgen Sie uns auf