Industry Online Support
Technical Forum
18.02.2013 12:46 | |
Beiträge: 3609 Bewertung: (29) |
|
18.02.2013 14:25 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (713) |
Hallo, Für diesen Link benötigen Sie einen Benutzernamen, hier ist der Produkt-Support Link zum 314C-2DP CPU314C-2DP, 24DE/16DA/5AE/2AA, 192 KB Grus, Marcjan |
Problem solved? |
|
18.02.2013 14:54 | |
Beiträge: 292 Bewertung: (22) |
In meinem CA01 ist sie da 6ES7314-1AG14-0AB0 https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&nodeid5=38714935&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&objid=37217116&treeLang=de Als Compact SPS auch erhältlich... |
Zuletzt bearbeitet von: Weis nicht am: 18.02.2013 14:55 |
|
Folgen Sie uns auf