07.12.2016 13:57 | |
Beigetreten: 17.02.2015 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Ich habe ebenfalls Probleme mit der S7-Kommunikation, die Verbindung weird nicht aufgebaut. Die Programmerstellung ist auf Kundenwunsch noch in S7 V5.5 S7-Verbinduzng ist Projektiert und die SFB12 und SFB13 sind entsprechend angelegt. Die Verbindung wird unter NET-Pro als nicht aufgebaut angezeit. Hatte jemand schon den fall und weiss da weiter ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 12.12.2016 13:14:19Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf