17.02.2022 08:55 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
Hallo zusammen, wie die S7-300 ihre Kommunikationsresourcen verwaltet findet ihr hier: Vergleich: Wie werden die Kommunikationsressourcen der S7-300 und S7-1500 verwaltet?Wie ihr seht, belegt ein CP immer eine S7-Verbindung zur CPU, über die dann wieder neue Verbindungen möglich sind. Deine 5 PG Verbindungen finde ich etwas seltsam. Kann es sein, dass das "verwaiste" Verbindungen sind, die nicht korrekt abgebaut worden sind? z.B. durch Ziehen des Netzwerkkabels, ohne offline zu gehen? Üblicherweise geben die CPUs diese Verbindungen nach einem Neustart wieder frei. Hast du das schon mal versucht? Wenn ihr über eine CPU als Router auf eine andere S7-CPU zugreifen willst, musst du in NetPro eine PG/PC Station anlegen. So weiß Step7 über welches Subnetz du mit der Anlage verbunden bist und kennt somit den Zugriffsweg. Folgender FAQ Zeigt euch wie das geht: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein STEP 7-Routing über eine PG/PC-Station zu ermöglichen?Hoffe das hilft euch, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf