17.02.2021 15:25 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 1511 Bewertung:
|
Hallo, bei TIA muss im Quellprojekt zuerst ein Geräteproxy angelegt werden. Den Eintrag dazu gibts in der Projektnavigation. Bei Klassik Projekten ist dies nicht notwendig. Im Anschluss können im Zielprojekt auch die Proxydaten gefunden werden. Alternativ kann im Quellprojekt der Proxy auch als Konfigurationsdatei (IPE) exportiert und im Zielprojekt eingebunden werden. Geräte-Proxy-Daten im Quellprojekt anlegen Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 02/17/2021 15:27:08Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 02/17/2021 15:28:46Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 02/17/2021 15:30:21Feedback appreciated, please rate |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf