Industry Online Support
Technical Forum
29.07.2010 10:50 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo zusammen, haben für Testzwecke folgendes System aufgebaut eine AS 417-4 H im Singlebetrieb ES OS Sever auf VM Ware anstatt mit CP1623 mit einer normalen Netzwerkkarte. OS Client auf VM Ware ich weiß dass PCS7 nicht für VM freigegeben ist, aber da der Kunde die HW bereits teilweise verbaut hat, ist es mal die günstigste Lösung für Testzwecke. Verbingund konnte ich nur eine S7 Verbindung (nicht Hochverfügbar) anlegen, was aber verutlich an der IE allgemein liegt, die wir verwenden. Den Koko können wir aus welchen Gründen auch immer nur importieren nicht konfigurieren. Wir können den KOKO und die Verbindungen auf die OS laden. Wenn wir jedoch dann auf der OS die Verbindungsliste anschauen, ist hier keine Verbindung zu AS eingetragen! Woher kann das kommen?! Bedanke mich schon im Voraus für eure Hilfe Gruß Franz DateianhangUnbenannt3.zip (63 Downloads) |
Folgen Sie uns auf