06.01.2010 19:27 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
OK, Da könnte das Problem liegen, ich hab die aus irgend einem anderen Projekt kopiert. Das muss ich mir morgen ansehen. mfg |
06.01.2010 20:47 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo josefK, also ich verstehe es jetzt so, dass eine S7 Verbindung generell mit einer PN-CPU funktioniert. Nachfolgende Kommunikationsbausteine kann man hierfür verwenden: FB/SFB14 "GET" und FB/SFB15 "PUT", FB/SFB12 "BSEND" und FB/SFB13 "BRCV" oder FB/SFB8 "USEND" und FB/SFB9 "URCV" http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17991275 Bei einer CPU319-3PN/DP mit BSEND/BRCV über S7 Verbindung muss man die Bausteine aus der Bibliothek "Standard Library -> Communication Blocks -> Blocks" verwenden. Für eine TCP/IP Verbindung (TCP native, ISO on TCP, UDP) bei einer PN CPU werden die Kommunikationsbausteine FB65 "TCON", FB66 "TDISCON", FB63 "TSEND" und FB64 "TRCV" genutzt. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25209116 Ich vermute mal, weil die CPU319-3PN/DP eben nur eine PN Schnittstelle hat, verlangt NET Pro einen zusätzlichen CP, wenn Du versuchst eine ISO on TCP Verbindung zu projektieren. Gruß Eleu |
06.01.2010 21:02 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Danke für die Antwort, Ich werde einfach versuchen mit den BSEND/BRCV ü aus der Bibliothek "Standard Library -> Communication Blocks -> Blocks" versuchen. |
07.01.2010 10:13 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, Habe den Fehler jetzt gefunden, ich musste für die CPU319F 3PN/DP den anderen FB12/FB13 aus der Bibliothek nehmen. Die Verbindung läuft jetzt. DateianhangHW Konfig.zip (72 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: josefK am: 07.01.2010 10:18 |
|
Folgen Sie uns auf