30.06.2017 15:06 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 3901 Bewertung: (573) |
Hi, leider kenne ich keine Liste oder ähnliches wo Du eine Auflistung findest, was in entsprechender Steuerung mit Firmware x für Anweisungen möglich sind. Am einfachsten ist wirklich in TIA zu gucken und prüfen ob die Anweisung aktiv oder nicht aktiv zum Auswählen ist. Ein paar Infos findest Du z.B. im Programmierleitfaden oder auch im Systemhandbuch STEP 7 Professional V14 SP1 im Kapitel Was ist neu oder in der Vergleichsliste für Programmiersprachen. Gruß, Towome |
|
|
Folgen Sie uns auf