Industry Online Support
Technical Forum
03.07.2008 08:46 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, ich bin zwar nicht der JAVA/Applet Freak, aber ich kenn da zwei Tool, die dir da vieleicht weiterhelfen. 1. Kostenlos HTML-Code Generator von Siemens. Download hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21287395 Kostenlos aber Einschränkungen. Du kannst max. einen Wert lesen und einen Wert Schreiben. Mit D&D kannst du weiter in das Fenster mit dem HTML-Code kopieren. Aber wenn du mehrere Werte lesen möchstest wirst du feststellen, daß die Perfonmance eher zäh wird. 2. SpiderControl von Ininet. Demo kriegst du hier www.spidercontrol.ch/ Das ist grob beschrieben ein konfig-Tool für HTML-Seiten. Mehrere Werte werden in ein Applet verpackt und übertragen. Grafische Elemente sind implementiert. Wenn der Server wieder läuft, dann kannst du hier mal sehen was mit SpiderControl so möglich ist: http://www.s7-200.at.vu/ Habs grad versucht konnte aber keine Verbindung kriegen (Wahrscheinlich wird gerade dran rumgeschraubt). Wenn du dein IT-CP ins Internet stellst, dann kannst du mit dem zusätzlichen Microbrowser von Ininet die Seite auch auf einem Windows Mobile (PDA/MDA, ..) anzeigen und steuern. Hoffe ich konnte die helfen. Gruss Helmut |
Folgen Sie uns auf