09.06.2011 08:38 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Guten Morgen, nach dem Übersetzen eines migrierten WinCC V6.0 nach WinCC V7.0 SP2 habe ich den OS-Projekteditor ausgeführt. Dadurchwurden dem Alarm Logging weitere Meldungen hinzugefügt. Nun wird mir als Alarm in der Runtime nachfolgendes angezeigt: "Sammelfehleranzeige im Hochlauf" Im Alarmlogging ist dieser Meldungkeiner Meldevariablen zugeordnet. Im Infotext zur Meldungin der RT steht: "Internal Error. Reboot PC" Habeden Server dann mal neu gestartet. Der Fehler kommt aber nach ca. 10 Sek. wieder. Ich habe mal alle Log - Files der WinCC Diagnose angehangen. Des weiteren habe ich mal in der Ereignisanzeige (System)vom BS nachgesehen. Ich glaube, wenn der Fehler bei WinCC aufläuft wird nachfolgender Fehler in der Ereignisanzeige protokolliert: Quelle: Service Control Manager Typ: Fehler Ereigniskennung: 7000 Beschreibung: Der Dienst HmPci" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet: Das System kann die angegebene Datei nicht finden Sonst funktioniert eigentlich alles, bis auf die Geschichte aus dem vorherigen Thread. Wer weiß Rat ? Was ist das für ein Dienst ?
Gruß Eleu DateianhangCUCInformation.zip (80 Downloads) |
10.06.2011 08:53 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Kein DC. Möglicherweise letzteres |
Folgen Sie uns auf