09.05.2023 07:58 | |
Beigetreten: 07.02.2023 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Jetzt gibt es eine Aussage dafür und eine dagegen. |
09.05.2023 09:59 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 3099 Bewertung: (484)
|
Hallo Nienhada, ein Switch arbeitet nur auf Schicht 1-2 des ISO/OSI-Referenzmodells, d.h. nur auf MAC-Adress-Ebene und nicht mit IP-Adressen. Wenn Du damit zwei IP-Subnetze verbindest, so sind sie physikalisch (also auf MAC-Adress-Ebene) verbunden, durch die IP-Subnetze aber weiter getrennt. Also jede IP-basierte Kommunikation findet nur innerhalb der einzelnen Subnetze statt. Wie schon erwähnt, lässt sich aber nicht verhindern, dass auf MAC-Adress-Ebene oder durch Anpassung der IP-Adresse eine Kommunikation in das "fremde" Netz stattfindet. Da mich Murof auch etwas verwirrt hat, habe ich das mit einem ganz einfachen Switch (kein SCALANCE) verifiziert. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf