21.02.2012 19:08 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Hier mal ein Bild vom Schütz habe aber keine 110V sonder 230V rest ist aber gleich. Wie sieht jetzt die verdrahtung aus für die Logo? Dateianhangschütz.zip (92 Downloads) |
21.02.2012 19:33 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
...auf die schnelle habe ich noch gefunden : http://de.wikipedia.org/wiki/Schütz_(Schalter) und siehe Anhang. Die Antwort auf die Frage wo es an der Logo angeschlossen wird hast du doch selbst schon gegeben, wenn es an Q1auslösen soll. MfG ring24h DateianhangSchuetz_und_Relais.pdf (76 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
21.02.2012 19:57 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hier noch was direkt passendes zum Schütz, mehr kann ich im Moment nicht für dich tun. MfG. ring24h DateianhangSiemens_Sirius_3RT1017_1AP01_de_en.pdf (88 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
21.02.2012 20:36 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Spulenspannung steht ja auch auf dem Schütz drauf. Diese Spannung wird dann über Q1, oder eben den gewünschten Logo-Ausgang auf die Spule geschaltet. Wie sind denn so deine Erfahrungen mit Schaltplänen lesen und verstehen? Kennst du die Symbole, weißt du was ein Öffner (NC) / Schließer (NO) -Kontakt ist? |
Folgen Sie uns auf