24.08.2018 06:12 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Ich sehe da nicht mal ein kleines Problem, einfach eine Einschaltverzögerung von 1s zwischen Ausschaltverzögerung 15min und Enable der analogen Schwellwertschalter einfügen. Drückst du dann innerhalb dieser Zeit mehrmals den Taster, springt es direkt auf den gewünschten Kreis. Die Zeit kann man nach seinen Wünschen einstellen, nach jedem Einschalten aus dem rückgesetzten Zustand dauert es natürlich auch diese Zeit, bevor am Ausgang etwas passiert. M.f.G. Scorp DateianhangSchaltplan4.zip (32 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf