Industry Online Support
Technical Forum
28.09.2012 23:35 | |
Beigetreten: 10.05.2011 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Danke Push, ich werde das ausprobieren :-) |
18.10.2012 09:19 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo mallau, Du solltest beim nächsten Mal beim TP700 ein OSUpdate mit auf Werkseinstellungen zurücksetzen durchführen. Dabei wird alles auf dem TP gelöscht, Betriebssystem und Projektierung, und dadurch muß die Projektierung wieder ganz neu transferiert werden. Die Projektierung vorher mit "alles neu übersetzen" generieren. Wie kann ein Betriebssystem-Update (OS-Update) bei Bediengeräten durchgeführt werden? Hat bei WinCC flexible schon paarmal geholfen. Tweety |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf