04.11.2007 14:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo trollobaer, so und nachdem dir OPatzki auf die Sprünge geholfen hat, Anmerkungenzu deinen (nicht vorhandenen Fachkenntnissen) und der harschen Kritik am Forum: Wenn dir auf der Basiseines (selbstverständilichen) Studiums des LOGO-Handbuchesnicht klar ist, dass ein LS- und ein FI-(Schutz-)Schalter auf gar keinen Fall durch eine LOGO zu ersetzen sind, sondern in jeden Verteilerkasten als Basis gehören und der Betrieb einer LOGO einen LS-Schalter mit einem Auslösewert von max. 10A erfordert, dann solltest du alle deine Finger vom Verteiler(innenleben) lassen !!! ![]() Schließlich sei noch angemerkt, das es sich hier um ein FORUM zur Anwendung und Programmierung der LOGO handelt und nicht um grundlegende Nachhilfe in Sachen Elektroinstallation, die ohnehin ausschließlich von einer Fachkraft ausgeführt werden dürfen!!! ![]() MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf