12.07.2017 07:41 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen all das sieht ja prima aus, klasse Schaltung. Frage... geht das ganze auch mit nur einem Taster der Beispielsweise bei einem zusaetzlichen Tastvorgang das ganze wieder ausschalten kann ?? Also Trigger 1 = Ausgang 1 on Trigger 2 = Ausgang 1 und 2 on Trigger 3 = Ausgang 1 und 2 und 3 on usw. bis der letzte Trigger dann das ganze wieder abschaltet in diesem Fall dann Trigger 4 Ist das auch moeglich ?? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12.07.2017 08:17:25Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.07.2017 07:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
So etwa?
DateianhangSchaltplan1.zip (71 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf