26.02.2019 13:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 32908 Bewertung: (4069)
|
Um besser zu verstehen, was du meinst, lade mal dein Programm hoch. |
26.02.2019 14:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 32908 Bewertung: (4069)
|
Hängt das mit diesem Thema zusammen? |
26.02.2019 14:13 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hai zusammen, also, ich hab mal kurz ein vereinfachtes Beispiel kreiert. Diese werden dann unverändert aus VM wieder in die Schaltuhr geschrieben. Wichtig ist hier, dass ich in meinem Projekt diese zeiten nicht unverändert von AI zu AQ weiterreiche, sonder dazwischen Berechnungen durchführe. Um das Problem zu lösen ist dies hier aber nicht relevant. Leider befürchte ich auch, dass dies so nicht geht...:--(( Vielen Dank und Grüße Oli DateianhangBeisp_Forum.zip (64 Downloads) |
Folgen Sie uns auf