25.08.2011 12:33 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
In einem 0BA6 Gerät können 50 Meldetexte projektiert werden Einen anderen (einfachen) Weg wüsste ich jetzt nicht... |
25.08.2011 20:36 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 07.07.2024 Beiträge: 1197 Bewertung:
|
Ich habe etwas gemacht. Die letste mahl das eine meldung is gewesen komt ins display die zeit und storung. Mit die 0BA6 sind max 50 meldetexten zu machen. DateianhangStoringText.zip (90 Downloads) |
26.08.2011 09:59 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Das Beispiel mit den Meldetexten von Toeternietoe zeigt genau den Weg, den ich beschrieben habe. Viele Grüße |
26.08.2011 17:52 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hi, danke euch beiden. Mit der Lösung komme ich perfekt zurecht ![]() und 50 Meldetexte sollten eine Weile reichen. Wen es interessiert habe ich mein erstes Logoprogramm angehangen. EIne Steuerung für ein AQ mit Technikbecken . Die letzten Fehlermeldungen speichere ich mit den Meldetexten ganz rechts ab. Gruß Erik DateianhangMeine 360l v1.0 AQ.zip (67 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf