01.02.2015 11:24 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo ring24h, habe das Logokabel mit USB (6ED1 057-1AA01-0BA0) die Logo ist eine 230RC (6ED1 052-1FB00-0BA0) Mit freundlichen Grüßen MiFri |
01.02.2015 11:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.06.2023 Beiträge: 30008 Bewertung:
|
Hier mal die PDF-Datei (Installationsanleitung USB Treiber).
DateianhangReadMe_DE.pdf (186 Downloads) |
01.02.2015 11:51 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Die Software wurde mirbei einer Schulung auf den Laptop gespielt daher habe ich leider keine CD kann ich die Treiber im Internet finden? |
01.02.2015 11:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.06.2023 Beiträge: 30008 Bewertung:
|
Auf dieser Siemensseite. http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/demo-software/seiten/default.aspx Schau unter Drivers |
Folgen Sie uns auf