02.05.2022 09:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.12.2023 Beiträge: 31533 Bewertung:
|
Den Schutz einzelner Parameter vor Änderung ist von Siemens nicht vorgesehen mit Passwortschutz. Ich habe vor Jahren dies so gelöst. Es ist eine Meldetext vorhanden, in welchem ein Passwort eingegeben werden kann, welches aus 6 Zahlen bestehen. Bei Eingabe des richtigen Passworts wird ein weiterer Meldetext aufgerufen, in dem die zu verändernden Parameter hinterlegt sind. Das Passwort wird in den Zählerstand eines Zähler geschrieben. In den Parametern ON und OFF des Zählers wird das Passwort festgelegt. DateianhangEigenes_Passwort_im_Meldetext_(0BA8.Standard).zip (106 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/02/2022 09:02:15 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
02.05.2022 09:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.12.2023 Beiträge: 31533 Bewertung:
|
Gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf