15.04.2008 18:59 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, ist es möglich mit einer LOGO einen Schrittmotor anzusteuern? |
16.04.2008 09:06 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo groegs. Es tut mir leid dir keine bessere Antwort liefern zu können, aber das wird wohl nicht funktionieren. Diese Frage kam schon einmal in diesem Forum. Und zwar am 22.06.2007. Hier mal der Link für dich. Dort kannst nachlesen. /tf/WW/de/Posts/10075 Viele Grüße Patrick Hehl |
18.04.2008 21:29 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo groegs, leider hast du keine Daten des Schrittmotors (Anzahl der Schritte oder Schrittwinkel), der maximalen Umdrehungszahl und der Ansteuerung genannt. Im von Patrik angegebenen Link wird eine Taktfrequenz zum Betreiben des Schittmotors von 1 kHz gefordert. Das ist, wie dort angegeben, viel zu hoch um mit der LOGO! erzeugtwerden zu können. Solltest du aber einen Schrittmotor mit geringer Schrittzahl betreiben wollen und eine (sehr) geringe Umdrehungszahl benötigen (z. B. für Positionierung oder max. Drehmonentennutzung), dann reichen ggf. deutlich geringere Taktfrequenzenaus, um einen mit einer Treibersteuerung (Takt und Richting als Eingangssignale) versehenen Schrittmotor zu betreiben. Allerdings wird dazu unbedingt ein Logobasis-Modul mit Transistorausgängen benötigt! Wenn dich entsprechende Möglichkeiten und Einschränkungen interessieren, dann melde dich und benenne die o. g. Randbedingungen. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
27.04.2008 21:59 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo, für alle die, die die maximal möglichen mit der LOGO! auszugebenden Taktfrequenzen interessieren, habe ich die beiden möglichen Varianten zu deren Erzeugung im Schaltplan in Dateianhang angegeben. MfG Betel DateianhangDEMO_Schrittmotor_max_AusgabeTakt_V01.zip (589 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf