19.10.2007 15:23 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 4110 Bewertung: (195) |
Hallo technofifi, hier der Link zum Thema: witterungsgeführte Mischersteuerung Gruß vom CSModerator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
19.10.2007 18:31 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo technofifi, Temperaturanzeige schwankt zu sehr in meinem Beitrag im wesentlichen die Beantwortung deiner Fragen:
Witterungsgeführte Mischersteuerung , auf den ja MEXX schon hingewiesen hat, auch eine Umsetzung der Filterung von Analogwerten durch Mittelwertbildung von mir zu finden (unter Anwendung einer von SUPERBRUDI vorgeschlagenen Variante zum Speichern von Analogwerten; dieDEMO-Schaltung zum Filtern, zugänglich über den 1. Link, habe ich noch nicht umgeschrieben).
|
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf