04.12.2009 12:19 | |
Beigetreten: 11.02.2007 Letzter Bes: 16.11.2023 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo Thomas, Du hast natürlich Recht, der Baustein lässt sich so fehlerfrei übersetzen. Aber ich hatte gehofft, dass es eine bequemere Möglichkeit gibt, einen Baustein mit seinem Variablenkopf einzufügen. Aber das ist nicht die einzige Unbequemlichkeit in SCL. Wenn man mal in anderen Systemen unterwegs war, dann befremdet einen schon das eine oder andere in SCL. Hoffentlich überarbeitet Siemens diese interessante Sprache mal gründlich. Benutzt habe ich einen OB35 (Weckzeitalarm) um ein wenig die Klippen in SCL kennenzulernen (und wie man sie umschifft...). Meist arbeite ich zuhause und mit dem Step7 Simulator. Da hier Fragen nach ANY - Pointern, Strukturen und anderen interessanten Dingen immer wieder auftauchen, hänge ich meinen "Test - OB35" mal als SCL - Quelle an. So, vielen dank für Deine Antwort und Gruß, [auch Thomas] Oldman DateianhangANY-Pointer.zip (122 Downloads) |
Never be afraid to try something new. Remember, Amateurs built the ark. Professionals built the Titanic |
|
Folgen Sie uns auf