23.10.2023 07:53 | |
Beiträge: 54 Bewertung:
|
Hallo zusammen In TIA Portal V16 gab es Möglichkeit mit Funktionsliste im Aufgabenplaner Audit Archiv zu kopieren oder auch komplett zu verschieben, so dass man für bestimmten Zeitraum regelmäßig Archiv Export durchführt. In WinCC Unified geht es Export mit Script. Ich vesuchte statt Konstanten const startDate, const endDate in Snippet die new Date() zu verwenden und Archiv z.B für letzte 24 H zu exportieren. Mit folgendem Code wird zwar Script ohne Fehler kompiliert, wird aber keine csv exportiert und im TraceViewer kommt folgende Fehlermeldung. Was wird hier im Script fehlerhaft behandelt?
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5987073 am: 10/23/2023 07:53:43Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/23/2023 09:06:22Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.10.2023 08:33 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 3775 Bewertung:
|
Hallo, ich gehe davon aus, dass Dein Code-Beispiel nicht Deinen gesamten Code zeigt. Wird in Deinem Code der Parameter offSet der "ReadElectronicRecord" Methode - in Deinem Fall ist das die Variable page - irgendwo deklariert? Hier wird ein Wert vom Typ UInt32 erwartet. Viele Grüße |
23.10.2023 09:11 | |
Beiträge: 54 Bewertung:
|
hallo Stefan, let page = 0; Mit const startDate Datum Format, kann man ja auch Startdatum abändern, so dass man gewünschten Zeitraum von Archiv bekommt. |
23.10.2023 10:45 | |
Beiträge: 54 Bewertung:
|
Hi Stefan, hier ist Gesamtcode.
DateianhangScript.txt (101 Downloads) |
Folgen Sie uns auf