14.02.2023 20:13 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.05.2024 Beiträge: 2795 Bewertung: (452) |
Hallo LL_AA, am die unterschiedlichen Dienste am Unified Comfort Panel laufen mit unterschiedlichen Benutzerrechten. Skripte in der Visualisierung laufen als Benutzer "industrial", der Aufgabenplaner als Benutzer "scs". Beide Benutzer sind Mitglied der Gruppe "industrial". Beim schreibenden Dateizugriff ist auf den verwendeten Speicherort - der ist aus Deinem Skript leider nicht ersichtlich - zu achten:
Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.02.2023 07:51 | |
Beigetreten: 29.01.2014 Letzter Bes: 16.10.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Super danke. |
26.07.2023 08:55 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.05.2024 Beiträge: 2795 Bewertung: (452)
|
Hallo, ich habe es gerade überprüft, mit V18, Update 2 ist es nun auch möglich, über den Aufgabenplaner auf Netzlaufwerke zuzugreifen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf