23.09.2019 14:50 | |
Beigetreten: 19.03.2014 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 27 Bewertung: (4) |
Hallo Könnt ich dir machen + VISU auf PC oder Handy lg |
23.09.2019 16:05 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 2187 Bewertung: (97) |
Impulsausgabe der Uhr - Stimmt ixo65 ! mfG |
23.09.2019 16:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 32913 Bewertung: (4069)
|
Ich weiß, das dies stimmt. |
23.09.2019 17:39 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Wenn die Motoren da mal nicht einen Zyklus zu lange laufen, könnte immerhin 1ms sein. |
Folgen Sie uns auf