30.06.2021 07:44 | |
Beigetreten: 12.09.2020 Letzter Bes: 02.04.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Ich habe eine 1212er CPU nun nach geänderter len und Adhoc mit einer Datenbank verbunden und kann Zeilen hinzufügen und auch ändern. Jedoch bekomme ich keine Select anfragen hin. Im Empfangsspeicher wird nichts ausgegeben obwohl in Wireshark die Serverantwort angezeigt wird. Der bool dataReceived wird nicht true.Den Datentyp "typeUseSpecificData.data" habe ich nach Hinweis in der Doku auf ein Array of Byte von 0...915 geändert. Ein Error wird nicht ausgegeben und der Status bleibt bei 7002. Hat jemand die Selectanfrage mit einer 1200er schon hinbekommen und kann mir da einen Tip geben ? Gruß der Micha SQLServer 2017 , Version LSql 2.1 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: der_Micha am: 06/30/2021 07:45:55Zuletzt bearbeitet von: der_Micha am: 06/30/2021 07:50:10Zuletzt bearbeitet von: der_Micha am: 06/30/2021 08:21:48Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/30/2021 11:30:19Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.07.2021 13:33 | |
Beigetreten: 12.09.2020 Letzter Bes: 02.04.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
erledigt, mit der Version 2.1. Den Parameter len von TRCV auf 8191 und Adhoc auf true. Den Datentyp "typeUseSpecificData.data" im Datenbaustein SQLReceive.data direkt mit Array of Byte 0 ...8191 geändert . Dann in den Eingangsparametern von LSql_Microsoft bei data "typeUseSpecificData.data" mit Array of Byte 0 ...8191 ausgetauscht. So klappt es mit der 1212er sich zu verbinden , Werte zu ändern und selectanfragen durchzuführen. Die Rohdaten bei select müssen natürlich noch aufgearbeitet werden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |