08.01.2015 10:02 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo LOGO-ianer, aus gegebenem Anlass, auch von mir an die komplette Community ein "gutes, neues Jahr"!
Ich war mir nicht sicher, ob ich zum Thema "Welcher Sensor könnt ihr mir empfehlen" ein neues eröffnen/anlegen soll, handelt es sich doch bei meiner "ich klink' mich mal hier ein"-Frage um ein anderes, zu dedektierendes Medium: nicht rostendes Metall (V2). Ich möchte mit einem Näherungssensor den Zustand eines Gartentors "überwachen": offen/geschlossen. Es gibt zwar elektrische TÖ (TürÖffner), die einen (potentialfreien) Melde-Kontakt mitbringen, aber da ich eine Arretier-Funktion 'dringender benötige', hat sich das erledigt (es gibt leider keine TÖ für den Außenbereich, die beides können). Der Abstand der 'überbrückt' werden muss, sind zwischen V2A-Schließblech (dort soll der Sensor eingebaut werden) und (Rohrrahmen)Einsteckschloss (mit V2A-Stulp) ca. 3 mm. Hat jemand von euch eine solche Aufgabenstellung schon mal "unter die Lupe genommen"? Besten Dank vorab für alle sachdienlichen Hinweise und "Gegenfragen", die meist zusätzliches "denk' mal drüber nach"-Potential enthalten. Einen schönen Tag und bis hoffentlich bald. |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 08.01.2015 14:07Gesplittet Zuletzt bearbeitet von: Oli[at]SDM am: 08.01.2015 11:37Zuletzt bearbeitet von: Oli[at]SDM am: 08.01.2015 11:36Zuletzt bearbeitet von: Oli[at]SDM am: 08.01.2015 11:35Grund der Änderung/Aktualisierung: Grammatik |
|
08.01.2015 10:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 33345 Bewertung:
|
Und wo ist da der Zusammenhang mit der Logo? |
Folgen Sie uns auf