01.12.2006 12:30 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo, wie Du richtig bemerkt hast hat die LOGO! keine JK-FF´s als fertigenBlock. Kennst Du die 2 Beispiele zum Thema Passwort mitLOGO! http://www.automation.siemens.com/logo/html_00/products/02Applications/index.html? Evtl. helfen die weiter... |
13.12.2006 15:39 | |
Beigetreten: 22.11.2006 Letzter Bes: 13.12.2006 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
[:)] yep und wenn es wer vergessen hat hier nochmals ersichtlich http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210032.htm |
12.01.2007 10:32 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (7) |
Hallo Bochumer Ist zwar schon älter, Deine Anfrage, aber vielleicht kannst Du den Tipp hier doch noch irgendwann brauchen, oder dann sonst jemand. Habe Dir das Programm angehängt. Du kannst den Zahlencode ändern, durch Umadressierung der Eingänge. Der Raum wird überwacht mit einem Bewegungsmelder. Wenn der Bewegungsmelder innerhalb der am B001 eingestellten kein Signal mehr gibt, wird der Ausgang Q1 null haben. Für die Eingabe kannst Du beispielsweise das Tastenfeld von Conrad verwenden mit der Artikel-Nr.: 709840-62. Dieses erhältst Du ab € 5,28. Viel Spass beim spielen [:D] DateianhangTürverriegelung.zip (174 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
30.04.2015 19:26 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Dafur is in die LOG eine RS Puls relay Die geht genau wie ein Flip-Flop DateianhangJK-FF.zip (73 Downloads) |
Folgen Sie uns auf